This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:检查 TPS65988电力输送状态

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183278/tps65988-checking-for-tps65988-power-delivery-status

器件型号:TPS65988

您好、TI 专家、

此器件型号。 TPS65988DHRSHR   

我正在查找 TPS65988上的电力输送状态。 目标是应用测试方法、在我们的应用中对使用 PD 器件的 USB-PD 进行测试。

  通过检查此寄存器0x1A 和0x3F 来确定电源状态检查是否足够?  

0x1A 状态寄存器、位28高电压警告、位29低电压警告

0x3F 功率状态、位3:2检查 Type-C 电流。

你有什么建议吗? 或者是否有任何测试方法可以共享?

谢谢、
Sofian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofian:

    寄存器0x1A 提供更高级别的系统信息。 例如、高电压和低电压警告只是警告信号、您还可以确定数据角色(UFP、DFP)、电源角色(拉电流/灌电流)。 如果您还没有、可以查看《主机接口技术参考手册》以了解更多信息。

    寄存器0x3F 位3:2主要提供有关传统 Type-C 电流合同的信息。 它不会提供有关当前 PD 协议的任何特定信息。

    如果您需要有关当前 PD 协议的信息、可以读取寄存器0x34、活动协议 PDO。 您需要查看 USB-PD 规范中的第6.4.1节"功能"消息、了解有关如何解码位值的更多信息。

    如果您想查看 PD 控制器的状态、寄存器0x1A 将起作用。 0x14和0x15 (IntEventX)也可能有所帮助。

    谢谢、此致、

    Chris