This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:确认了 UCC28590电路图

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652331/ucc28950-ucc28590-circuit-diagram-confirmed

器件型号:UCC28950

无负载时 QC 和 QD (VDS)将会死机、请帮助确认 电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    您能提供更多详细信息吗?
    空载条件下的输入电压是多少?
    当 QC 和 QD 芯片时、故障 MOS 是否仍然具有"二极管"功能?
    3.can 您是否在空载条件下提供了 QC 和 QD VGS 和 VDS?

    如您所知、UCC28950在空载条件下具有突发模式、对于相移拓扑、mos 将在空载条件下以硬开关模式工作。 因此、如果驱动电路 PCB 布局不良、则很容易对 VGS 进行雾化。

    您可以查看无负载条件下通过 QC 和 QD 的电流、以查看是否存在短暂的通流并使您的 MOS 裸片。 如果是、请尝试优化驱动电路、或者您可以更改 MOSFET (我看到您的 MOSFET SIGH33N60E、导通时的最小 VGS 电平仅为2V)

    希望我的答案能为您提供帮助。

    此致、
    文宾