This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:ESD 数据请求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183200/csd25402q3a-esd-data-request

器件型号:CSD25402Q3A

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 CSD25402Q3A 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

Yutaro、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro-San、您好!

    再次感谢您关注 TI FET。 CSD25402Q3A 通过750V HBM 和2000V CDM 标准。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用