请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 
在 TPS25750应用定制工具中、我看到了 GPIO 映射事件(图片中显示的描述为37、39)。
但在《TPS25750主机接口技术参考手册》中、事件 μ 42~36保留。
1.您能告诉我在哪里可以找到与 GUI 工具相关的 GPIO 事件的详细说明吗?
2.实际上、客户想知道 TPS25750是否可以帮助记录2s 的 GPIO 低输入信号、然后输出结果。 (这意味着 TPS25750有助于判断低电平信号是否稳定2秒。)