This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:推荐的 REF 电容值范围

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652286/lm5045-recommended-range-of-ref-capacitor-value

器件型号:LM5045

大家好、

数据表显示了 REF 电容值的建议范围为0.1~10uF。



如果我们使用的电压低于0.1uF 和超过10uF、您能告诉我会发生什么情况吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    陶瓷电容器用于滤除 Vref 的纹波并保持电压稳定性。
    我们知道、陶瓷电容器的封装中具有 ESR 和 ESL。 建议的0.1uF 至10uF 用于频率小于10M 的条件。
    因此、如果我们将其更改为小于0.1uF 或大于10uF、则滤波器效应将降低。

    此致、
    文宾