This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:要求计算 TPS3700滞后电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652215/tps3700-asking-for-the-tps3700-vhys-calculation

器件型号:TPS3700

大家好、
我的客户正在设计 TPS3700。
您能否解释一下如何获得 Vhys 最小值和最大值的条件? 以及如何计算 Vit+-Vit-=12V?

它似乎与 VIT+和 VIT-最小值和最大值表不匹配。

但斯克
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vhys = VIT+- VIT-

    如果我们采用 VIT+(典型值)和 VIT-(典型值)的典型值、我们会得到 Vhys = 400mV - 394.5mV = 5.5mV、这是 Vhys 的典型值、因为它使用 VIT+和 VIT-的典型值

    现在、如果我们采用 VIT+(MAX)和 VIT-(MIN)、我们会发现 Vhys 将为17mV、但 Vhys 设计为不超过12mV MAX。 这意味着、如果特定器件的 VIT+为404mV、则同一器件的 VIT-必须在12mV 以内。 这由器件设计定义。 如果 VIT+和 VIT-与其典型值不同、这有助于防止 Vhys 出现如此宽的传播。

    我希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael