This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:技术规格问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652231/tps61252-spec-issue

器件型号:TPS61252

您好、专家、

以下数据是否正确? VIN=2.3V、VOUT=5V@1A

Pout=5W、引脚大约=5/0.72=6.95W、输入电流将超过3A、但 TPS61252最大电流限制仅为1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。
    你是对的。 该器件无法通过 VIN=2.3V 支持5W 输出。 我相信 VOUT 在这个高输出电流下超出稳压范围