This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215的 EN 引脚

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650892/en-pin-of-tps56c215

主题中讨论的其他器件:TPS56C215

感谢您对该问题的回答!

e2e.ti.com/.../2390049

 

我有更多问题。

您能否确认随附的文档?

 

这两个是内部恒定电流源。 这些信息足以用于设计。 抱歉、我们无法提供信息

内部侧。

 

⇒当3.3V MOS 输出和 EN 上拉电阻连接到 Vin (5V 至12V)时是否存在问题?

    我们认为可以解决有关问题3的电源周转问题。

    

 

2.如果您的 CMOS 能够确保 EN=3.3V,则没关系。

3.您使用另一个上拉电阻器、导致更多损耗。

 

⇒我了解到2比3更好的电路。

    是这样吗?

 

此致、

 

 

西泽高郎

e2e.ti.com/.../Questions-of-TPS56C215.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V MOS 输出和 EN 上拉电阻连接到 Vin (5V 至12V)时有什么问题?

    3是不必要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    我担心、如果 EN 上拉电阻连接到 Vin、电源将从 VIN 引脚流向 EN 引脚或从 EN 引脚流向 VIN 引脚。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源从 VIN 引脚流向 EN 引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    电源从 VIN 引脚流向 EN 引脚

    ⇒如果电源从 VIN 引脚流向 EN 引脚、这没问题吗?
    我们担心复位 IC 损坏。
    EN 上拉电阻是否已连接到 VIN?
    如果 EN 通过 EN 上拉电阻连接到 VIN、我们认为另一种方法。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    我理解您的担忧。
    EN 引脚上拉连接到 VREG5、电压约为4.7V、因此请检查您一侧可承受的复位 IC 电压。
    在您的设计中、VIN 为5V;EN ABS 额定值为6.5V (请参阅数据表第4页);因此、如果您使用外部电阻器拉高 EN、则 TPS56C215可以。