This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649775/lmr14030-lmr14030

器件型号:LMR14030

尊敬的 TI

我在24V 输入/5V 输出/3A 输出应用中使用了 LMR14030、但它只能提供1A 电流、那么您能不能告诉我如何使用3A 输出电流?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    它应该能够输出3A。 如果您消耗3A 电流、您遇到了什么问题? 您可以上传 SW、Vout 等波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请上传您的布局和原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zong,您好,由于不活动,我将关闭线程,但如果您有其他问题,请您回电。