This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65263-Q1:Webench

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652259/webench-tools-tps65263-q1-webench

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65261

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们的客户 考虑 使用 TPS65263-Q1。

但 Webench 不支持该器件。

它们仅用于仿真、使用 TPS65261 webench 工具。

它们希望在2MHz 频率下进行仿真、但 webench 上的高级选项支持高达1.7MHz 的频率。   

请告诉我们如何在2MHz 下进行仿真。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉
    如果 VIN 和 Vout 是固定的、参数 TON_MIN (80ns、数据表第6页)将限制 FSW_max
    在 Webench 设置中、尝试减小 VIN 或增大 Vout 值、您可以获得 FSW 2MHz 仿真结果。