This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64OEVM-662:未检测到 ROM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651855/ucd3138a64oevm-662-no-rom-detected

器件型号:UCD3138A64OEVM-662
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64

大家好、我在 TI store 上安装了 UCD3138A64 EVM622 、当我使用 GUI "Scan Device in ROM"时、 ”,他找不到 ROM

当我使用 GUI"副总裁... ”, 他找不到设备。

当我使用 GUI "PMBus REVIS... ”, 他有 地址。

但我使用命令0xD9、它仍然无法返回 ROM。

请 现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人将程序下载到板上的 UCD 芯片中?  我认为它应该在 ROM 模式下进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有下载任何程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接适配器后、电路板上的 LED 是否亮起? 如果闪存中没有程序并且电源连接良好、则应在 ROM 模式下进行响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、连接适配器后 LED 将亮起。
    其他问题~如何知道 UCD 未被使用?