This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081:最短导通时间

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652079/tps61081-minimum-on-time

器件型号:TPS61081
主题中讨论的其他器件: TPS61170TPS61022

您好!

我们收到了客户关于 TPS61081的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 TPS61081。

 VIN=3.0V 至4.3V (单节锂离子电池)或4.7V (ADP)
 VOUT=4.5V
 Iout=30mA (典型值)、500mA (峰值)
 L=4.7 μ H

在这种情况下,它们需要非脉冲跳跃操作。 此器件的最短导通时间是多少? 他们认为4.3V 输入电压是恶劣条件。
-如果输入电压来自 ADP,它们需要直通操作(输出电压与输入电压一致)。 IC 是否可以运行直通操作?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61081不适合此应用、它具有最大输出电容和启动电流限制。

    建议您使用 TPS61170。 项目计划是什么? 我们还有一个新器件 TPS61022、它将在2018.it 中间进行 RTMed、非常适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们需要 TPS61022的信息。 我们将通过电子邮件与您联系 顺便说一下、您能告诉我们为什么 TPS61081不适合其应用的详细信息吗? 我们还考虑了 TPS61170、但我们确定在500mA 峰值负载电流下电流限制可能不满足。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61081、存在最大输出电容限制、Cout 应低于30uF。 如果 Cout>30uF、TPS61081即使在空载条件下也无法启动。 TPS61170等其他器件没有此限制。