This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:模拟调光

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650965/tps61194-q1-analog-dimming

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS61194-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有任何模拟调光方法? 如果您有建议的电路、您能否提供应用手册? 它们假设、如果将直流电压输入 ISET 引脚、则可能起作用。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    将直流电压输入 ISET 引脚将不起作用。 ISET 输入是 ADC 输入、用于检测通过该引脚的灌电流、该引脚上的电压固定为~1.2V。

    因此、灌电流将随 Riset 值的变化而变化、从50uA 到~0uA、而直流电压保持不变。

    如果客户需要电流调光或更高级的混合调光、我建议使用 LP8860-Q1。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 他们还有其他问题。 如果将直流电压输入 ISET 电阻器、则认为 ISET 电流会如以下公式所示发生变化。

    ISET 电流=(1.2V -直流电压)/ Riset

    他们认为、如果 LED 电流与 ISET 电流相关、则可能起作用。 请您检查他们的意见吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    是的、此方法将起作用。 如果有电流从 ISET 引脚流向 GND、则 LED 电流将由该电流控制。

    外部电压范围可以为0~1.2V。 一件事是调节此外部直流电对于保持 LED 电流稳定非常重要。 任何波动或噪声都会动态影响 LED 电流。 如果此 LED 电流波动对于应用来说不是问题、则可以采用这种方式。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的反馈。 让我确定一件事。 您能否提供此方法中 LED 电流的估算公式? 我们想知道 ISET 电流与 LED 电流之比。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Riset-calc.xlsxHiYamashiro-san、

    我已经制作了计算工具并附加在这里。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的支持。 我已检查您的文件。 我有疑问。 您的公式使用1.21V 作为 ISET 电压。 我想它是1.2V。 哪一项是正确的?

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.21V 是更精确的值、但也可以使用1.2V、这是缩写值。 谢谢、