This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:如何在不使用 EVM 桥式 IC 的情况下读取 CMIC 数据?

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182701/bq79718-q1-how-to-read-cmic-data-without-using-evm-bridge-ics

器件型号:BQ79718-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1

我尝试使用 Arduino 的 UART 串行通信从一 个 BQ79716-Q1电池监控 IC 读取数据。 如果没有 BQ79600 EVM、您能告诉我吗?

如果是、您能告诉我有关其通信协议、唤醒命令、消息 ID 及其解释的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saptarshi、

    无需 BQ79600 EVM 即可进行通信。 BQ79718尚未发布 RTM、请联系您当地的 TI 销售代表以了解更多信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ79616-Q1是一款类似的电池监控 IC、您能告诉我一些相关的通信示例吗?

    以下命令是否起作用? 此命令是否同时唤醒 IC、或者是否必须为此发送其他命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saptarshi、

    您需要通过 UART 向 BQ79616发送唤醒 ping 以唤醒器件。 之后、如果您使用的是超过1个 BQ79616、则需要自动寻址器件。 如果您仅使用1个器件、则可以跳过自动地址、只需使用单个写入/读取命令即可与器件通信。

    如需了解更多详细信息、请访问 TI.com。链接如下: https://www.ti.com/product/BQ79616-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、以下应用手册可能会帮助您快速运行 BQ79616软件。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae86a/slvae86a.pdf

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我认为这将有所帮助、或者我将联系当地的 TI 代表。