This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021_低负载

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652180/lm5021-lm5021_low-load

器件型号:LM5021

您好、先生:

我的设计适用于 LM5021输入电压:AC90~240输出电压= 15V 2A

但当低负载 Vout 纹波具有 大约 Vp-p:120mV 的三角波时

我的 CS 引脚具有电压(150mV)输入、 但纹波下梁保持120mV

但数据表写入如下(P15):

可以通过向 CS 引脚添加失调电压来禁用跳周期运行模式(请参阅图12)。 连接到稳压源的电阻分压器在 CS 引脚上注入125mV 的失调电压(最小值)、将强制 PWM 比较器上的电压大于125mV、从而禁用跳过周期比较器

 是否有消除低负载纹波的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    感谢您的提问。 我想您对跳周期模式感到困惑。 该模式旨在降低开关频率以提高轻负载下的效率。 请查看数据表的第7.3.7节跳过周期操作。 www.ti.com/.../detailed_description

    输出纹波由输出端的电容值控制。 数据表的第8.2.2.3节"主开关 FET 和输出整流器"中对此进行了讨论。 www.ti.com/.../application_and_implementation

    如果我的回答明确了您的情况、请单击绿色按钮告知我们。 如果没有、请告知我们。