This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:大值输出电压电阻器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652033/tps562209-large-value-of-output-voltage-resistors

器件型号:TPS562209

大家好、

 第13页的 TPS562209数据表显示 、为了提高极轻负载时的效率、考虑使用较大值的电阻器、电阻过高将更容易受到噪声的影响、VFB 输入电流产生的电压误差将更加明显。 以下是我的三个问题、您能提供帮助吗? 谢谢你。

1. "电阻过高将更容易受到噪声的影响"是什么意思? 这是否意味着较大的电阻器具有较大的热噪声、因此 VFB 引脚上的电压具有较大的误差?

2." VFB 输入电流的电压误差"是什么意思?

3.如何估计误差? 是否有任何有关它的文档?

我已通过更改为更小的电阻器来解决客户对于更大电阻器的问题、并希望与您分享。

我的客户希望获得1.3V 输出电压、因此他选择 R2=110k 和 R3=150k、Vout 和 SW 处的波形如下。 但是、当我更改 R2=20k 和 R3=27k 时、Vout 变为正常。

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hao、

    我将研究这个问题、并在周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 具有输入电流。 FB 电阻器应足够小、以确保 FB 引脚精度。 只需使用我们数据表中写入的建议值。 110k 和150k 过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、数据表建议使用较小的电阻器。 我只是对它的工作原理以及更大的电阻器导致不稳定输出的原因感到好奇。 关于 FB 电流、我有一些问题、您能提供帮助吗? 谢谢!
    1、FB 电流有多少安培?
    2.较大的电阻如何影响输出电压? 它是否会影响反馈环路?
    3.它是否适用于所有 DCAP 和 DCAP2模式降压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    此应用手册可能会解答您的问题: www.ti.com/.../slyt469.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    谢谢!