This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:负载时降压2压降

Guru**** 2812215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181443/tps652510-buck-2-voltage-drops-when-loaded

器件型号:TPS652510

当我为电路供电时、对于270mA 的负载、电压输出从9.6V 下降到8.4V。

即使电流较高、5V 和3.3V 也不会加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    感谢您的联系。  

    (1)您是否可以测量 LX2、VIN2、COMP2的电压和电感电流波形? 5V 和3.3V 不是负载意味着什么? 如果我理解正确、您是否意味着5V 和3.3V 无压降?

    (2)您能否告诉我 BUCK2的负载以及您使用的 Cout 器件型号? 我想检查输出电容器的有效值。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我详细解释一下-

    -我根据电路连接了所有器件并检查了空载条件下的电压。 所有输出都很完美、即我获得的是 Buck1-5V、 Buck1-9.6V 和  Buck3-3.3V。 当我开始在电路或施加负载中使用它时、5V 和3.3V 没有显示 电压变化或下降、但使用270mA 时、9.6V 下降到8.4。 然后、为了更好地理解、我施加了100欧姆、50欧姆和20欧姆的电阻负载。 我可以看到、当电阻减小或电流要求更高时、降压2电压会下降。 降压3也是如此、但电压没有变化。 它是稳定的。

    -此外、我更改了降压2上的反馈以获得降压2上的3.3V 电压、并使用100欧姆50欧姆和20欧姆的电阻负载进行测试。 我观察到电压分别从3.3下降到大约1.4V、1.35V 和1.3V。

    我在具有相同电路的多个电路板上检查了相同的情况、以发现相同的误差。

    我觉得 BUCK2有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在补偿时测量的图像。 测量值的振幅和最大值变化为30mV。

    在 电感器的输入端测得的图像。   测量值的振幅和最大值变化为600mV。

    输出电容器输出端测量的图像。   测量值的振幅和最大值变化为600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    感谢您的反馈。 我会检查并返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    根据 LX 波形、BUCK2的环路响应不稳定。 请尝试以下建议:

    (1)增大输出电容的值;例如、您可以再添加两个电容。

    (2)减小 R48的值。

    在尝试上述建议后、请告诉我更多问题。 希望它对您有所帮助。 您还可以使用 TINA 仿真模型来首先检查环路性能。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为补偿更改电阻器值对输出没有影响。
    更换电容器-
    1) 1)在输出中连接470uF 电解电容器。 则电压达到了9.45V 的可接受水平。 我的担忧是这样高的价值。
    2) 2)在连接100uF 铝电容器时、输出稳定、但当我连接270mA 的 LCD 负载时、LCD 不断地打开和关闭。 我想它无法提供恒定功率。

    请注意、在连接150uf 电解电容器时、电压仍会下降。 仅对于铝电容器、未看到压降、但功率输出不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    '连接100uF 铝电容器时、输出稳定、但当我连接270mA 的 LCD 负载时、LCD 不断地打开和关闭。 我想它无法提供恒定功率。" 请您对此进行澄清吗? 您是否意味着电压不会下降、但功率输出如何不稳定?

    输出陶瓷电容器的最大可接受输出电容器是多少? 您之前使用的输出电容器(C44、C46)的器件型号是多少? 我想首先检查它的有效值。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。

    使用铝电容器和电阻负载时、输出稳定。 但当我连接 LCD 时、输出电压会下降。 每次重新启动直流工作台电源时、其电压都会下降。

    C44和 C46器件型号- CL21A106KAYNNNE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JITHU、您好!

    感谢您的澄清、并感谢您分享器件型号。

    检查后、输出电容的有效值为@9.6Vout。 c_effective = 2.5uF @ 9.6V

    请尝试以下建议:(1)添加另外两 个 CL21A106KAYNNNE 输出电容器;(2)将 Rcomp 从20k 更改为3.6k;(3)将 CFF 从4.7nF 更改为470pF。 还随附了 TINA 仿真模型供您参考。 您可以将 VOUT1称为9.6V 输出电压。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slvm403.tsc

    仿真模型。 谢谢!

    如有任何疑问、请随时告知我们。  

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在更改环路补偿时、输出变得稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到这里的瞬态和稳定性受到环路补偿的影响。 但是、您能否向我提供 与电阻的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    请告诉我们哪个电阻器? 您是说 Rcomp、它在您的原理图中是 R48吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我更改了 Rcomp 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    您可以参阅下面显示的补偿电路波特图:

    Rcomp 将具有零点和极点的影响。 波特图是电阻器减小时的参考示例。 您可以看到、在您的情况下、中频增益降低、交叉频率降低、相位裕度增加。 您还可以使用 TINA 平均值仿真模型来检查它。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚