This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用'FLASHILOCK'注册?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651509/ccs-ucd3138-how-to-use-flashilock-register

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我读取了 sniu028的“FLASHILOCK”寄存器。

我有一些问题:

1:如何在 代码中使用'FLASHILOCK'寄存器来锁定闪存

或 详细文档

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存锁定寄存器用于防止随意写入或擦除闪存。 这样、如果程序丢失并写入闪存或闪存控制寄存器、除非先将正确的密钥写入闪存锁、否则它不会产生任何影响。

    如果您希望保护闪存内容不受竞争对手的影响、请执行以下几个步骤:

    1、确保 JTAG 管脚被映射到其他功能
    2.删除 parm_info/parm_value 命令(内存调试器)中读取闪存以及读取和写入 RAM 的功能。 或者完全删除 parm info/parm value 命令。
    3.如果您确实有方法将芯片恢复到 ROM 模式,请确保它擦除闪存,而不是只清除校验和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有此文档或文档的一些示例?
    感谢您的回复。