This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:tps54228中的 SW 引脚控制

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS561201, INA199, LM321, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652053/tps54228-sw-pin-control-in-tps54228

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件: TPS561201INA199LM321LMV431

您好!

为了  将 tps54228的电流限制为1A、我想添加另一个电路作为所附的粗略原理图。 我假设它会影响 SW 引脚、但经过几次测试后不会影响 IC 的电流运行。

请注意、在 SW 引脚上的此实现是否正确? 或者、如果没有、如何将此反馈电路与其他引脚#一起使用或添加其他配置反馈来限制电流?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    建议使用 TPS561201实现1A 输出电流并进行限制。
    2.您发布的原理图是错误的。 100欧姆不能与电感器和 SW 节点串联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么使用 LM321? 请使用 INA199..
    2. Pls 使用 FB 引脚来实现您的电流限制。
    使用 FB 引脚时、Pls 会使用 LMV431优化您的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    出于我的好奇、您为什么要使用2A 器件并将直流输出电流限制为1A。 根据我对电路的了解、您计划通过外部 SW 电路分支并消耗超过1A 的电流? 正确吗? 考虑到分流 R 上的功率损耗和逻辑电路泄漏、我认为这并不是很有效。 使用 FB 引脚或 EN 引脚控制电流限制将更加高效。 让 FB 高于 Vfbf 或低于65% Vfbf 将使器件断电。 将 EN 拉至低电平也会产生相同的效果。

    我建议使用1A 电流限制器件或负载开关 IC 将输出电流限制为1A。 这将是一种更体面、更易于使用的设计。