This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:PN 的电源电压范围/输入电压范围:LM40C25IDBZR

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183243/lm4040-the-supply-voltage-range-input-voltage-range-for-the-pn-lm4040c25idbzr

器件型号:LM4040

尊敬的团队:

我想知道 PN 的电源电压范围/输入电压范围:LM4040C25IDBZR、感谢您的帮助。


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM4040是一款并联稳压器(如齐纳二极管)。 您需要在数据表上限制最大阴极电流= 15mA 的电流-  

    您需要电气特性表中给出的最小80uA 电流、才能将器件稳定在2.5V  

    下面是 LM4040的典型电路  

    因此80uA <(VS-2.5)/Rs < 15mA

    此致

    Trailokya