This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895输出电流调节

Guru**** 2575315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, TL081, PMP9622, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183114/ucc3895-ucc3895-output-current-regulation

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: TL081PMP9622PMP8740

您好!


我在全桥转换器48V 直流输入、320V 直流输出中使用 UCC3895。
我想在输出端插入一个电流调节器、并在+320V 输出端串联一个分流器。
在分流器上使用处于差分模式的 TL081进行调节。
UCC3895的哪个输入可进行连接、从而在不停止转换器的情况下执行该调节。


感谢您的再次光临

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您查询 UCC3895。

    有关使用 OPAMP 测量输出电流的详细信息、请参阅 PMP8740和 PMP9622参考设计。

    此致、

    Harish