This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910A3EVM-583:有关 AM3352的 TPS65910 PMIC 的一些问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651001/tps65910a3evm-583-some-questions-of-tps65910-pmic-for-am3352

器件型号:TPS65910A3EVM-583
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910

您好!

让客户将 TPS65910A3 PMIC 用于 AM3352、对 PMIC TPS65910A3有一些疑问。

VCC 上电时、TPS65910A3的输出电压和顺序如下表所示? 选择引导模式:01  

TPS65910A3是否修复了寄存器的配置问题?

如果没有、是否需要 AM3352通过 I2C 接口配置这些寄存器?

如果需要 AM3352配置 PMIC TPS65910A3的寄存器、PMIC 如何向 AM3352提供电压以便在 VCC 开启时工作?

请勿使用 PMIC 的 RTC 功能、下表显示了不连接 PMIC_POWER_EN 引脚、但 AM335X 的 TPS65910用户指南、TPS65910的 PMIC_POWER_EN 连接 PWRHOLD 引脚、如果未连接、如何设置 引脚 PWRHOLD? 下拉还是上拉?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这是来自广州华新的 Zhanhang Fang、
    您能不能帮助向我们反馈这三个问题、
    这对我们来说是紧迫的。

    非常感谢
    B&R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maka、

    TPS65910Ax 器件的默认电压和定序可在产品文件夹的技术文档部分中提供的以下应用手册中找到:  

    遗憾的是、您的图像上传不正确。 我将尝试根据文本进行回答。

    AM335x 处理器无需配置任何 PMIC 电源轨即可启动。

    当拉高时、PWRHOLD 引脚在关闭时将 PMIC 打开、或在已打开时将 PMIC 保持打开。 如果他们希望 PMIC 默认上电、可以将其连接到输入电源。 如果他们希望使用按钮打开、则应将其连接到启动后出现的 PMIC 电源轨之一、如 VIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    第一个问题、您的意思是我们已经将默认数据写入 EEPROM 中? 对吧? 因为我在数据表中找不到 EEPROM 解密、所以我不太清楚。

    用户是否可以根据需要通过 I2C 接口更改 EEPROM 配置? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maka、

    TPS65910Ax 特定器件型号的 EEPROM 信息在应用手册中提供、而不是数据表中提供。 数据表与器件型号无关。

    EEPROM 已出厂编程、客户无法更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhanhang、

    Kevin 的反馈已回答了您的问题。

    在 PMIC 中具有 EEPROM、似乎需要将默认数据写入 EEPROM 以配置寄存器。
    2.AM3352在上电时无需配置 PMIC
    请看 Kevin 的回复、很清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。
    我对此没有更多的疑问。 等待客户工程师对此提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin LaRosa

    感谢您的清晰回复

    有四个问题需要您的帮助

    1.我的项目中使用了"RTC 功能禁用",因此  ,AM3352中的"PMIC_EN"是否需要从 PMIC 中连接"PWRHOLD"?  还是让 PWRHOLD 浮动? 或从外部上拉?

    2.我们不使用开机按钮,什么是“PWRON”连接?  

    3.如何知道 PMIC 上电序列中任何电源之间的间隙?  我只知道数据表中的"插槽编号"。

    4.您能否向 我们提供有关 TPS65910Ax 特定器件型号 EEPROM 信息的文档?

    非常感谢

    尚芳

    B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanhang、

    1.您不需要将其连接到 PMIC_EN、除非您希望处理器能够管理 PMIC 关断。 如果不使用按钮、则需要某种方式启动 PMIC 启动序列。 如果希望默认情况下启动、可以将 PWRHOLD 引脚拉高以创建启动事件。 请参阅数据表第47页的"器件上电使能条件"部分以查看您的选项。

    2.将其连接到逻辑电平高源、通常是主电源。 这将确保它不会被错误触发(这是一个低电平有效引脚、因此短接至 GND 将被解释为有人按下长按键并导致断电)。

    TSLOT_LENGTH 在 TPS65910Ax 用户指南(SWCU093F)中定义为2ms。 它位于第6页的顶部。

    TPS65910Ax 用户指南(SWCU093F)可从产品文件夹(http://www.ti.com/product/TPS65910/technicaldocuments)的"用户指南"部分的"技术文档"页面获取。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Kevin LaRosa

    临时没有问题、我认为在调试电路板时需要您的帮助。

    B&R

    尚芳