主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65910
您好!
让客户将 TPS65910A3 PMIC 用于 AM3352、对 PMIC TPS65910A3有一些疑问。
VCC 上电时、TPS65910A3的输出电压和顺序如下表所示? 选择引导模式:01
TPS65910A3是否修复了寄存器的配置问题?
如果没有、是否需要 AM3352通过 I2C 接口配置这些寄存器?
如果需要 AM3352配置 PMIC TPS65910A3的寄存器、PMIC 如何向 AM3352提供电压以便在 VCC 开启时工作?
请勿使用 PMIC 的 RTC 功能、下表显示了不连接 PMIC_POWER_EN 引脚、但 AM335X 的 TPS65910用户指南、TPS65910的 PMIC_POWER_EN 连接 PWRHOLD 引脚、如果未连接、如何设置 引脚 PWRHOLD? 下拉还是上拉?