This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:有关 VOUT 0.8V 的应用问题

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183140/tps65400-q1-application-question-about-vout-0-8v

器件型号:TPS65400-Q1

大家好、团队、

我的客户正在将 TPS65400-Q1用于其系统、 您可以看到第一个 BUCK1 (PP0V8_CORE)专为0、8V 内核电源而设计。

它们使用默认 REF 作为0.8V、但在测试中、它们得到的是 BUCK1的0.85V。

1.请帮助检查他们是否使用正确的方法来获得0.8V VOUT?

2.如果没有,请帮助他们找到正确的方法。

此外、帮助分析0.85V 的原因。

此致、

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰西!

    请提供输入电压、频率和补偿信息。

    2.请确认客户是否使用 PMBus 配置其他可编程参数。

    Shuai