This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:独立的充电和放电路径

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180811/bq76942-separate-charge-and-discharge-path

器件型号:BQ76942

我正在尝试为 BQ76942实现单独的充电/放电路径。

我在下面创建了一个包含一些关键信号的简化版原理图:

CHG 引脚打开/关闭 Q1 FET 进行充电、DSG 引脚打开/关闭 Q2 FET 进行放电。

我添加了 R6、以确保在电池组负载开路时 Q2源极会漏电。 不确定是否有必要。

我从参考设计中删除了两个部分(在下面圆圈内):

我不知道黄色和红色圆圈中的电路是如何工作的、但似乎需要让 DSG 控制 Q3以进行单路径充电/放电。

这些电路是否是单独充电/放电所必需的?

我的原理图是否有任何问题、或者我是否需要考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    您的问题答案可在下面找到:

    这些电路是否是单独充电/放电所必需的?

    电路中圈出的部分用于反向充电器保护。   这是可选的、因此您可以选择是否包含电路。

    我的原理图是否有任何问题、或者我是否需要考虑?

    原理图的一般流程看起来不错、所选的组件值也看起来不错。  如果您想了解具有单独充电和放电路径的应用的更多信息和示例原理图、请参阅并行路径应用手册。  我要将其链接到这里: BQ769x2电池监控器的并行路径(TI.com)

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。 感谢您的回复和链接信息。 非常感谢!