请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 我正在尝试为 BQ76942实现单独的充电/放电路径。
我在下面创建了一个包含一些关键信号的简化版原理图:

CHG 引脚打开/关闭 Q1 FET 进行充电、DSG 引脚打开/关闭 Q2 FET 进行放电。
我添加了 R6、以确保在电池组负载开路时 Q2源极会漏电。 不确定是否有必要。
我从参考设计中删除了两个部分(在下面圆圈内):

我不知道黄色和红色圆圈中的电路是如何工作的、但似乎需要让 DSG 控制 Q3以进行单路径充电/放电。
这些电路是否是单独充电/放电所必需的?
我的原理图是否有任何问题、或者我是否需要考虑?