This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:BQ24232H 是否支持电池电量耗尽?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182878/bq24232h-does-bq24232h-support-dead-battery

器件型号:BQ24232H
主题中讨论的其他器件:BQ24232

大家好、

BQ24232是否支持电池电量耗尽、例如在 Vbat = 0V 时工作的此器件? 不存在电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、如果看到 VBAT 为0V、器件将以 IBAT (SC)的典型充电速率为7.5mA。 如果不存在电池(VBAT =高阻态)、则器件将运行电池检测例程。

    此致、

    Anthony Pham