This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070 BAT 无输出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651337/bq24070-bq24070-bat-no-output

器件型号:BQ24070

您好!

   我在 Apply BQ24070、Vin=5V 中有一个问题、启动时、OUT 引脚= 4.4V、但 BAT 引脚= 0.6V (等效于无输出)、

  我发现 IN 引脚在启动时具有大约3.8A 的脉冲电流(波形如下)。 因此、我认为 BAT 引脚无输出是由脉冲电流引起的。

 因为电流超过 BAT 引脚最大额定值。

  还是有其他解释? 谢谢。

通道

将 C4、C5电容器从220uF *2减少到22uF*1。

通道1:+5V 输出电压、通道2:12V、通道3:+5V IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我发布了原理图。 VCC 连接到 GPRS、GPS、MCU IC。 我发现 C4、C5电容器从220uF 变为22uF、脉冲电流可能会降至2.19A。