This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:最短导通时间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61022, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652080/tps61253a-minimum-on-time

器件型号:TPS61253A
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61170

您好!

我们收到了客户关于 TPS61253A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 TPS61253A。

 VIN=3.0V 至4.3V (单节锂离子电池)或4.7V (ADP)
 Vout=5.0V
 Iout=30mA (典型值)、500mA (峰值)
 L=1.0uH
 MODE =强制 PWM

在这种情况下,它们需要非脉冲跳跃操作。 此器件的最短导通时间是多少? 他们认为4.7V 输入电压是恶劣条件。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61253A、当 Vin=4.7Vin、Vo=5V 时、输出纹波将略高。 建议您使用 TPS61170。 或者、如果 schdule 不是问题、您也可以使用 TPS61022。