This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:BQ24770 PMON R 值

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651441/bq24770-bq24770-pmon-r-value

器件型号:BQ24770

您好、先生、

如果我们的客户 VIN=12V IIN=2A VBAT=8.8V 充电器电流=2A、则 PMON R 的值是多少?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大系统负载功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    更新了客户规格 VIN=12V IIN=2A VBAT=8.8V 充电器电流=2A SYS-maximum-power-=8.8Vx3A=26.4W

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMON 报告系统电源。
    PMON 钳位电压为3.3V
    PMON 增益有两个选项:0.25uA/W 或1uA/W
    如果选择1uA/W、则最大 PMON 电流为26.4uA。 您可以选择一个电阻器、使 PMON 输出电压低于3.3V、电流为26.4uA。 例如:如果使用100k Ω PMON 电阻器,则系统26.4uA*100k=2.64V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    PMON 监控功能不受限制或保护、对吧?
    在这种情况下、选择电阻器100k、如果我们测量 PMON 2.64V、那么系统现在是最大功率了吗?
    如果我们选择电阻器30.1k、则 PMON 为0.794V 是系统最大功率吗?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo