This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:在 SEPIC 配置中使用 TPS61160A

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61160A, LM36010, TPS61160, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651492/tps61160a-using-tps61160a-in-sepic-configuration

器件型号:TPS61160A
主题中讨论的其他器件:LM3410LM36010TPS61160TPS61165

每个人都度过了美好的夜晚

我想知道是否可以在 SEPIC 配置中使用 TPS61160A、例如 LM3410可以这样做。

我更喜欢 TPS61160A 的 LM3410、因为它为 LED 电流以及嵌入式开路 LED 条件提供了"模拟调光"。

我的电源来自一个锂聚合物电池、该电池的起始电压为4.2V、可降至3V、输出端只有1个 LED、最大电流为800mA、正向电压几乎为3.7V。  

此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

        根据您的应用、您的最大电流为800mA  、超出 TPS61160A 的电流限制。 因此 该器件可能不适合您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:
    请告诉我您的应用是什么? 您可以查找我们的闪存器件、例如 LM36010。 它不支持 SEPIC 模式、而是支持导通模式、因为输出电压低于输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个光点、需要从50%调光到100%。

    一个具有3.7V/800mA 电流的单个 LED。

    电源来自锂聚合物电池、可在大约3V 至4.2V 的电压范围内工作、因此这是 SEPIC 的主要原因。

    如果电池电压降至3.7V、我还需要驱动 LED。

    如果我降低 LED 电流、那么在第三个应用中、是否可以在 SEPIC 配置中使用 TPS61160? 例如、400mA 代替800mA?

    此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:
    从理论上讲、这是可能的、但我们没有这样的项目存在。 请计算 MOSFET 的峰值电流、并查看 TPS61160是否合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的快速回复。
    因此、我将在 SEPIC 配置中尝试使用 TPS61160。
    对于 LM3410等集成了开路 LED 保护的 IC、您是否有任何 P/N 建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我不知道。 如果您要尝试使用 TPS61160、另一个建议是 TPS61165、它支持更高的切换频率和更高的电流限制、并且与 TPS61160一样简单。
    希望这对您有所帮助。