This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:您能不能告诉我 TPS563210A#39;s?

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563201, TPS563210, TPS562210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648184/tps563210a-could-you-tell-me-about-tps563210a-s

器件型号:TPS563210A
主题中讨论的其他器件: TPS563201

大家好、团队成员。

我的客户对 TPS563210A 有一些疑问。

请告诉我有关该产品的信息。

<问题>

①In TPS563210A 数据表 P11的公式(1)、计算所需的单位是否正确、如下所示?

CSS:pF

Iss:uA

※根据这一点、我们认为当 Css = 8200pF 时 TSS = 0.9ms。

②Which TSS (ms)是否指示以下波形的"① μ s 或② μ s"时间?

如果 TSS =② μ s、请告诉我大约为① μ s 的时间。

③Which Vin = 12V 且 EN = 0V、Δ I 是 PG 引脚"开路(FET 关断)"或"0V (FET 导通)"?

※在 TPS563210A 数据表 P16 (图17)的波形中,由于 PG 被 Vout 上拉,因此无法理解 EN = 0V 时的状态。

请帮帮我们。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sekiguchi、

    1、是的、设备是正确的。

    2、请上传您的波形。

    3、当 Vin=12V 且 EN=0V 时、PG 引脚为0V。 PG 阈值为90% FB 电压。

    在图28中、PG 测试 Vout 电压、而不是 PGOOD。  它测试的位置错误。

    TPS563210是 NRND 器件。 我建议您使用 TPS563201。

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题②。

    ②Which μ s TSS (②)是否表示以下波形的"① μ s 或 μ s"时间?

    >如果 TSS =② μ s、请告诉我大约为① μ s 的时间。

    太脏了、我上传了波形。

    此致、

    Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!
    1次典型值为30us。

    此致。
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Edwin-san。

    感谢您的回答。

    那么、TSS 是② Ω 吗?

    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、
    TSS 表示时间为 FB 电压的10%到90%。 这是你的2次。

    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在 EN (或 Vin)导通后 PG 将为0V、直至 Vout = 95%、但它似乎遵循"数据表图28和图29 "中的 Vout。
    Q1:PG 引脚“开路(非0V)”吗?


    此外、在 TPS563210A 的 EVM 到来之前、我们计划使用 TPS562210的 EVM 对 PG 进行初步评估。
    ※我也明白存在问题、是 NRND。
    Q2:与上述交互一样、PG 运动是否有任何不同?
    Q3:还有、在室温环境下是否存在无法评估的任何情况(故障会出现)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、您好!

    请参阅以下版本的数据表 图29和图30、了解 PGOOD。 PGOOD 波形是正确的。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps563210.pdf 

    此致。

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外  、在 TPS563210A 的 EVM 到来之前、我们计划使用 TPS562210的 EVM 对 PG 进行初步评估
    ※我也明白存在问题、是 NRND。
    Q2:与上述交互一样、PG 运动是否有任何不同?
    Q3:还有、在室温环境下是否存在无法评估的任何情况(故障会出现)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、您好!

    Q2:PG 运动相同。

    问题3:不、您想要评估什么?

    我的电子邮件 是 edwin-zang@ti.com。请发送电子邮件给我、我将告诉您如何在测试 PGOOD 时进行设置。

    此致、

    Edwin