This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:恒流升压充电器建议

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28630, UCC24630, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651961/ucc28633-constant-current-step-up-charger-advice

器件型号:UCC28633
主题中讨论的其他器件: UCC28630UCC24630UCC24650

我正在尝试基于 UCC28633控制器设计高电压(~2kV)隔离式电容器充电器。 由于 PSR、良好的文档和明显的恒定电流限制、我选择了该器件。

我无法预测电路在恒定电流模式下持续运行一段时间。 初级侧将收到一个信号、表示通过光耦合器达到所需的电压。 我需要该信号来立即禁用充电。

如果处于低电压、则可能会出现潜在问题。 如果电路反馈专为2000V 的恒定电压输出而设计、但外部过压电路设置为100V、则会发生问题。 如果以恒定电流运行、当电容器达到100V 时、PSU 的输出功率是标称功率的一小部分、因此我希望控制器处于低功耗模式。 因此、关断引脚(对于 NTC、引脚2)被禁用、我无法关闭输出。

我认为这不是问题、因为输出端的满电流在流动、因此输入端会产生较大的反射电流。 这意味着内部调制器实际上以更高的需求电平运行、因此引脚 SD 仍处于启用状态。

我的问题是、我是对的吗? 任何人是否对使用此部件有任何建议、或对不同的转换器拓扑/控制器有任何建议。

我认识到这是一个非常开放的问题,但任何援助都是非常感谢的。 让我知道我是否可以在解释我要做的事情时添加任何内容。

参考文献:SLUSBW3C、SLIC015C、SLUC537D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    感谢您为您的项目选择 TI!

    对于恒定电流问题:在恒定电流模式下、无论电压电平如何、输出都将提供最大电流。 但是、如果 VOUT 下降、VDD 也会跟踪该电压、并且可能会由于 VDD 电压低于关断 UVLO 电压而关断器件。

    关断引脚:当器件处于低功耗模式时、内部上拉电阻器会被禁用、而不是引脚本身。 您仍然可以使用此 SD 引脚上的 FET 接地来禁用器件。 但是、请注意 UCC28633具有复位周期、而不是锁存故障。 因此、当 SD 引脚低于2V 时、器件将启动 UVLO 循环、而不是关闭器件。 如果您需要的是锁存故障、那么很好、如果您需要锁存故障、我建议改用 UCC28630。

    编辑:更正了拼写错误、即 UCC28630

    此致、
    Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Davit!

    我打算为辅助绕组和偏置电源 VDD 供电、该偏置电源也将为 PFC 级和逻辑电路供电。 但我只是想、这可能会在放电和重新启动阶段导致问题、因为 VDD 电容器永远不会放电。 我应该能够通过仅在需要时保持供电的电路来缓解这种情况。

    对于关断引脚、我刚才在数据表的表4中找到了您的意思。 这可能会给我带来问题... 我假设您是指 UCC28630? 如果是、那么这是如何工作的? 该器件具有过载计时器。 这是否意味着在恒流模式下、器件会不断寄存器过载、关断和重新启动? (我的总充电周期可能长达40分钟)。

    如果您确实是指 UCC24630、那么我不会跟您。

    再次感谢 Davit!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Callum、

    是的、我指的是 UCC28630! 感谢您的观看。

    由于 SD 引脚上拉在低功耗模式下被禁用、一个外部唤醒电路可被用来驱动一个警报信号并重新唤醒器件。 这可以通过使用 UCC24650来实现、UCC24650是一款专用的"唤醒"器件。 另一种方法是使用光耦合器来驱动外部上拉电路、如 UCC28630数据表第8.3.19节中所示。

    请注意、由于假期原因、我的回答可能会延迟!

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Davit、

    由于过载计时器、我认为 UCC28630不合适。 在 CC 模式下、在器件关闭之前、我可以获得的最大值似乎是1000ms。 这不合适。

    我将研究添加唤醒信号。 由于我所处的电压、UCC24650不适用(设计与 PMP20899类似)、除非我可以将其放置在较小的辅助绕组上、但我可以使用简单的高电压 MOSFET 重复该效果。

    我想与此同时、我将设计/构建偏置电源、该电源也将基于 UCC28633。 这将作为我的开发板、因此在我将所有资金全部用于整个项目之前、我可以先了解这些控制器的一些很酷的功能。

    再次感谢、请不要为回复缓慢而道歉! 我最近才成为 TI 的一大粉丝。 在 webench、参考设计和现在的 E2E 之间、我在几个月内就学到了很多(我只是一名学生)。 这太棒了!

    此致、
    Callum