This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:是否有用于驱动全桥逆变器的替代解决方案?

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, SM72295, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181514/lmg1210-any-alternate-solutions-for-driving-full-bridge-inverter

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205

各位专家:

您能否为 我的客户推荐合适的驱动器来桥接逆变器?

我的客户正在 为电动汽车充电应用设计无线电源传输系统、并寻找可用于驱动其工作频率为几 MHz (13.5HMz)的全桥逆变器的正确器件。 我在德州网站上搜索并找到了 LMG1210 (最大50MHz)来驱动半桥逆变器、但仍然在寻找一个 IC 来驱动全桥逆变器电路。

我们希望您可以推荐适用于其设计的任何集成电路。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们组中唯一的全桥驱动 器是 SM72295。 但是、我认为在13.5MHz 下不可能使用。 我们的电机驱动器团队拥有全桥驱动器、这些驱动器值得考虑、但可能会有相同的问题。 对于电源拓扑、13.5MHz 的频率极高;它可能只能通过 GaN 实现。 只需使用两个 LMG1210似乎是最佳选择、如果总线电压正常工作、也可以使用 LMG1205。  

    如果客户有任何后续问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alex。

    希望跟进:

    1. 要驱动全桥逆变器、我们应该使用一个还是两个 LMG1210?
    2. 购买 LG1210评估板是否正常? 电路板是否可用于驱动全桥逆变器电路?
    在继续购买商品之前、您的回答很重要。 感谢你的帮助。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    亚历克斯将于下周二退职。 我会让他回答这个问题、但看看我认为我可以回答的问题。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181514/lmg1210-any-alternate-solutions-for-driving-full-bridge-inverter/4457395 #4457395"]要驱动全桥逆变器,我们应该使用一个或两个 LMG1210吗?

    客户将需要两个 LMG1210驱动器来驱动全桥、每个电源开关一个。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181514/lmg1210-any-alternate-solutions-for-driving-full-bridge-inverter/4457395 #4457395)]如果我们购买 LG1210评估板、是否可以? 电路板是否可用于驱动全桥逆变器电路?[/quot]

    LMG1210 EVM 板可让客户熟悉该驱动器、但由于该 EVM 实际上在 PCB 上具有 GaN FET、因此很难进行修改以驱动现有功率级或其他 FET。 (https://www.ti.com/tool/LMG1210EVM-012)也就是说、可以使用其中两个带有现有 GaN 开关的 EVM 建立全桥电路。

    Alex 可能还有其他关于评估此驾驶员的建议、因此如果有其他问题、他可以在下周跟进。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我将成为您的 LM1210器件联系点。 我支持所有 GaN 驱动器。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Daniel、您好!

    感谢您关注这些主题。 您的答案是正确的。

    此致、
    Edthan Galloway