你(们)好
我无法使用 I2C 接口连接到 UCD9081。打开 GUI 后、会显示找不到 EVM 板。
我的 USB-TO-GPIO2工具或驱动程序是否有问题?
操作系统:Win 10 64位
UCD9081软件:
UCD9081 EVM GUI exe 文件(修订版 A) SLVC173A.ZIP (408KB)或
UCD9081 GUI Win 7 SLVC490.ZIP (162KB)



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我无法使用 I2C 接口连接到 UCD9081。打开 GUI 后、会显示找不到 EVM 板。
我的 USB-TO-GPIO2工具或驱动程序是否有问题?
操作系统:Win 10 64位
UCD9081软件:



你(们)好
UCD9081上的 USB 转 GPIO2软件狗尚未验证。
但是、有几个方面需要检查:
需要将 USB-TO-GPIO 2设置为100KHz
2.应在 USB-TO-GPIO 2软件狗上禁用 PEC 功能
3.我。了 USB-TO-GPIO2软件狗默认的上拉电阻器未配置、您可能需要将其配置为1K μ s
这是我们的假期、团队将在新年后对此进行测试。
此致
Yihe
你(们)好
请尝试观看此视频
https://training.ti.com/fusion-power-designer-change-dongle-settings?context=1136655-1139495-1136646
此致
Yihe
你(们)好
感谢你的帮助
1.USB-TO-GPIO2 (2022)软件狗; 它在 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip 和7.6.1中不起作用
USB-TO-GPIO (2006)软件狗;可从 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip 和7.6.1获取。
我使用 的是 USB-TO-GPIO (2006)。
但更改 USB-TO-GPIO 需要设置为100KHz, 并且应在 USB-TO-GPIO 上禁用 PEC 功能。
仍然无法找到 UCD9081地址。
安装 程序 slvc173a.ZIP]文件,其中显示未从 USB-TO-GPIO (2006)和 USB-TO-GPIO2 (2022)找到 EVM。 。
4.您是否有可以测试 UCD9081 l2C 墨水和编程的环境?
OS:Win10 x64
工具:USB-TO-GPIO2 (2022)
软件:UCD9081 EVM GUI exe 文件(修订版 A)
你(们)好
1.OS:WIN 10 x64
4.TODAY;我预先测试工具 USB 转 GPIO (2006)和 USB 转 GPIO2 (2022)链接 UCD9081。
我发现它们的引脚与引脚1不同
USB 转 GPIO (2006)。找到 UCS9081地址 并开始工作。
但 USB 转 GPIO2 (2022)..不起作用。显示错误消息未找到 EVM ..........
您能否帮助使用 USB 转 GPIO2 (2022)和 UCD9081进行测试?

谢谢
您好、Lai、
UCD9081 GUI 尚不支持 USB-TO-GPIO2 (2022)适配器=>您将需要使用 USB-TO-GPIO (2006)。
Fusion Digital Power Designer 不支持 UCD8081、v7.7.1不支持 USB 转 GPIO2。 如果要将 USB-TO-GPIO2软件狗用于低级调试工具(SMBus/I2C/SAA 工具)、则需要使用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3.zip。
安妮非政府组织
应用工程师
你(们)好
如何使用 USB 转 GPIO2控制 UCD9081?只能从 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3.zip 中使用 SMBus/I2C/SAA 工具。
是否没有 UCD9081 GUI 接口来完全运行?
谢谢