This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:USB-TO-GPIO 2.

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182360/ucd9081-usb-to-gpio-2

器件型号:

你(们)好  

我无法使用 I2C 接口连接到 UCD9081。打开 GUI 后、会显示找不到 EVM 板。

的 USB-TO-GPIO2工具或驱动程序是否有问题? 

操作系统:Win 10 64位

UCD9081软件:

UCD9081 EVM GUI exe 文件(修订版 A)  SLVC173A.ZIP (408KB)或  

UCD9081 GUI Win 7 SLVC490.ZIP (162KB)

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9081RHBT 器件 GUI 是否有使用较新的 USB-TO-GPIO2的版本要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9081上的 USB 转 GPIO2软件狗尚未验证。

    但是、有几个方面需要检查:

    需要将 USB-TO-GPIO 2设置为100KHz

    2.应在 USB-TO-GPIO 2软件狗上禁用 PEC 功能

    3.我。了 USB-TO-GPIO2软件狗默认的上拉电阻器未配置、您可能需要将其配置为1K μ s

    这是我们的假期、团队将在新年后对此进行测试。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何将 USB-TO-GPIO2调整为100kHz?

    如何禁用 USB-TO-GPIO2的 PEC?

    您能在电路图中提供部件的位置吗?我将检查它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请尝试观看此视频

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-change-dongle-settings?context=1136655-1139495-1136646 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助

    1.USB-TO-GPIO2 (2022)软件狗; 它在 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip 和7.6.1中不起作用

    USB-TO-GPIO (2006)软件狗;可从 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip 和7.6.1获取。

    我使用 的是 USB-TO-GPIO (2006)。

    但更改 USB-TO-GPIO 需要设置为100KHz, 并且应在 USB-TO-GPIO 上禁用 PEC 功能。

    仍然无法找到 UCD9081地址。

    安装 程序 slvc173a.ZIP]文件,其中显示未从  USB-TO-GPIO (2006)和 USB-TO-GPIO2 (2022)找到 EVM。

    3.TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip 不支持 UCD9081。但 I2C 接口应该能够扫描到 UCD9081。对吗?

    4.您是否有可以测试 UCD9081 l2C 墨水和编程的环境?

    OS:Win10 x64

    工具:USB-TO-GPIO2 (2022)  

    软件:UCD9081 EVM GUI exe 文件(修订版 A)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.OS:WIN 10 x64

    2.TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1.zip

    3.UCD9081 GUI Win 7  SLVC490.ZIP (162KB)

    4.TODAY;我预先测试工具 USB 转 GPIO (2006)和 USB 转 GPIO2 (2022)链接 UCD9081。

    我发现它们的引脚与引脚1不同

    USB 转 GPIO (2006)。找到 UCS9081地址 并开始工作。

    但 USB 转 GPIO2 (2022)..不起作用。显示错误消息未找到 EVM ..........

    您能否帮助使用 USB 转 GPIO2 (2022)和 UCD9081进行测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lai、

    UCD9081 GUI 尚不支持 USB-TO-GPIO2 (2022)适配器=>您将需要使用 USB-TO-GPIO (2006)。

    Fusion Digital Power Designer 不支持 UCD8081、v7.7.1不支持 USB 转 GPIO2。 如果要将 USB-TO-GPIO2软件狗用于低级调试工具(SMBus/I2C/SAA 工具)、则需要使用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3.zip

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何使用 USB 转 GPIO2控制 UCD9081?只能从 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3.zip 中使用 SMBus/I2C/SAA 工具

    是否没有 UCD9081 GUI 接口来完全运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lai、

    UCD9081 GUI 尚不支持 USB 转 GPIO2 (2022)适配器。  我们将与团队讨论、看看我们是否会在 UCD9081 GUI 中支持 USB-TO-GPIO2以及何时支持。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师