This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420XDDCR 的低频纹波

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600EVM, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183484/lmr51420-low-freq-ripple-of-lmr51420xddcr

器件型号:LMR51420
主题中讨论的其他器件:LMZM23600EVMLMZM23600

您好!

我使用 LMR51420XDDCR 通过8.2uH 电感器和88uF MLCC 在输出端将电压从21V 降至3.3V。

我有60mA 的轻负载。

在这种情况下、我将获得20mV 的低频输出电压纹波、如图所示:

为了减少这种情况、我可以在输出端添加第二个 LC 滤波器或 LDO ... 但是、在 LMZM23600EVM (21Vin、3.3Vout、FPWM)板上、输出只有69uF、没有低频纹波:

因此、基于 LMZM23600EVM 开发板、必须有方法在不使用 LDO 或第二个滤波器的情况下减少低频纹波。 为什么在 LMZM2600上看不到这种低频率纹波?

我是否可以在   不添加 LDO 或第二个滤波器的情况下使用 LMR51420XDDCR 获得与 LMZM23600EVM 类似的低频率纹波?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用 LMR51420XFDDCR、它与 LMZM23600在 FPWM 模型下工作、这可以减少 空载纹波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    还有有关高频振铃的问题。

    当我将50 Ω 串联电阻器添加到自举100nF 电容器时、我可以很好地减少输出电压上的开关振铃。

    我的问题是-在稳定性/控制方面、该器件能否与50欧姆串联电阻器和自举电容器一起工作? (因为3欧姆等小值在减少振铃方面不起很好的作用)

    我知道它会降低整体效率、但这对我的设计来说是可以的。

    Adam