请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 尊敬的 Luis:对于 BQ76952内的潜在电流环路、即使 VSS 浮动、器件也会出现严重问题。 此外、两极性的电流测量值与极值不同。 在 BQ76952内、避免内部电流环路的方法是什么? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.