This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:设计审查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183392/tps56528-design-review

器件型号:TPS56528

您好!

我的客户在以下条件下使用 TPS56528DDAR 来提供 XFP 光学模块电源。

   - VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 1.24A (浪涌电流= 3.48A)

他们使用下面显示的 TI 仿真结果设计了 TPS56528。

1.请查看客户的原理图是否有问题。

2.下图是 TPS56528的初始上电。 当输出从0V 斜升至5V 时、观察到大约10ms 保持在大约2.24V 电平的症状。

   2-1. 此症状是否正常? 请告诉我们症状的原因以及如何消除。

   2-2. 此症状是否有任何预期问题?

   

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我将回顾一下原理图。 您可以分享客户的布局吗?

    您能否帮助捕获 Vin、EN、SW、Vout 的波形? 这可以更好地进行分析。

    BTW、我是否可以检查客户的 EE 和 TAM 是什么? 由于 TPS56528是旧器件、他们是否计划将其替换为新器件?  

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    感谢您的回复。

    这是客户的布局。

    上面捕获的图像是 TPS56528的 VOUT。 VIN、EN、SW 图像将尽快更新。

    客户制造有线光学通信设备。

    他们已经在测试 PBA。 是否有任何引脚兼容的新器件?

    您能否提供 TPS56528与新器件之间的比较数据?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的回复!

    原理图对我来说很好。  

    对于客户应用、我仍有一些问题:

    它们的设置是什么(输入电压、输出电压、输出电流、典型值和最大值)? 我们是否有 TPS56528在其项目中使用的估计数量的数据?

    请发送电子邮件至我的地址:zixu-wang@ti.com、我们将通过电子邮件进行讨论。

    BRS

    ZIxu