This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:SW 引脚负电压判断

Guru**** 2409340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182887/lm5143a-q1-sw-pin-negative-voltage-judgement

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好!

如果 LM5143 SW 负波形如下图所示、可以吗?

对于 SW 引脚交流瞬态规格、最小峰值不超过-5V。

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否告诉我您的测试方法、您是否使用最小的测试环路测试了 GND 引脚和 SW 引脚?  

    对于布局、输入电容器+->高侧 MOSFET ->低侧 MOSFET ->输入电容器环路的关键环路是否尽可能小?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是测试方法。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您似乎测试了 MOSFET DS 应力、是否可以使用相同的方法测试 LM5143A 的 SW 引脚与 GND 引脚? 它将因 MOSFET DS 波形而异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否可以提供 SW 引脚额定能量以进行判断?

    BR、Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger:

    抱歉、我们没有此数据。 我更建议您测试 SW 引脚至 PGND 引脚电压,通常低于 MOSFET DS。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    这里没有问题---- 5V 瞬态的持续时间超短,有可能在接合线电感上持续。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Tim 和 Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Tiger。 感谢您提出问题。