This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:HWEN &放大器;闪光灯&放大器;手电筒引脚设计

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183271/lm3644-hwen-strobe-torch-pin-design

器件型号:LM3644

大家好、

请查看原理图、尤其是 HWEN、STROBE 和 TORCH 引脚、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

     我认为 HWEN、STROBE 和 TORCH 引脚的配置正常。 电感器47uH 看起来很大、因为频率为2M/4MHz、建议使用1uH 电感器。