This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:LM3414和 LM3414HV 输出电流信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183219/lm3414hv-lm3414-and-lm3414hv-output-current-information

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

您好!

由于 LM3414MR 的采购不好、我们正在考虑将 LM3414HVMRX 用作替代产品。
在比较电流值时、确认 LM3414HVMRX 输出略低。 我无法从数据表中进行判断、但结果是否正确?
顺便说一下、当我将 LED 电流输出设置为450mA、300mA 和100mA 并比较非 HV 和 HV 产品时、100mA 的差异相对较大、大于数据表中描述的±3%精度。
此外、是否可以通过更改调光控制电路等来消除非 HV 和 HV 产品之间的差异?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    1. LM3414和 LM3414HV 之间的电流偏差是多少? 所有 LM3414HV 是否都呈现出与电流输出较小相同的趋势? 据我所知、LM3414和 HV 的额定电流应该相同。

    2. 100mA 下的运行是否保持 CCM 模式?