This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:电源输出问题—紧急试运行

Guru**** 1824320 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183027/tps65911-power-output-issue-urgent-pilot-run

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:66AK2G12

电流方案为:SoC (66AK2G12)+ PMIC (TPS65911A)。

问题是:VCC5V0_DCDC 正常、VTC 为1.8V。 然而、VIO 通常不输出3.3V 电压、导致 VDD1、VDD2没有正常输出。

此外、CVDD 引脚直接输出12V 而不是1V。  已损坏66AK2G12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的参与和快乐假期。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在2023年12月29日前回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯登:

     请回答我的以下问题:

    1. 这是新设计还是现有设计、但问题现在才出现?
    2. 只有一个电路板有问题? 如果不是、问题的比率是多少?
    3. 看起来 CVDD 的 MOSFET 已损坏;PMIC 是该电源轨上的控制器。

    谢谢!

    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    这是一个新项目。

    2.5块 PCB 是在试运行中制造的,所有这些都是这个问题。

    从测试结果中进行倒角处理、是 CVDD 端烧坏了。

    BTW、 客户更关心 EEPROM 编程中的程序是否成功。 他们担心问题是由电源序列控制引起的。

    谢谢 Phil!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯登:

     您能否帮助客户从 他们看到问题的器件中为我们提供清晰的顶部标记? 因此、我们可以从其产品批次信息中进行检查。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    非常感谢您的回复。 问题是在 VRTC 和 PWRDN 之间放置了错误的电阻器。 目前、客户问题已经解决、MCU 可以正常供电。

    再次感谢!

    卡登