This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:能否验证此设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183301/bq25886-can-you-please-verify-this-design

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!

您能否验证此2S 电池充电设计?

我将此器件与  BQ296100搭配使用。  因此 SYS 引脚会受到该 IC 的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    我在原理图上看不到任何明显的问题。  我无法读取电阻器值。  该器件对输入线路电感非常敏感。  我建议将 VBUS 电容增加到4.7uF、将 PMID 电容增加到22uF。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我修改了这些更改。

    以下是几个问题:

    我已用100欧姆电阻将 D+和 D-短接。 是否可以、或者我是否需要直接短接?

    我已将负载连接到 SYS 引脚(负载平均电流为2.5A、最大电流为4A)。 没关系吗?  BQ296100是否影响 SYS 引脚的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    BQ296100是电池组保护器、因此不应加载 SYS。  可以使用100欧姆电阻器将 D+/D-短接。

    BQ25886最大电池(因此 SYS)输出电流仅为2.2A。  如果没有电池补充、它将无法提供2.5A 平均电流和4A 最大电流。  这意味着电池可能永远不会充电。  我建议更改为 BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不需要任何通信接口。 这就是我们选择此 IC 的原因。  

    是否可以使 SYS 悬空并将电池直接连接到负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    不建议这样做、但同样、最大输出电流为2.2A、您的系统需要2.5A 平均电流和4.5A 最大电流、因此我认为电池不会充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢。  

    下面是几个后续问题:

    1.如果我们不需要电源路径该怎么办? 我们是否可以将负载连接到电池? 此外、该器件在充电时将完全关闭、因此负载电流消耗将以毫安为单位  

    2.如果没有、那么是否有其他方法可以用5V USB 电源为2S 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    关于1、不推荐、但由于充电时没有负载、我发现将负载连接到 BAT 或 SYS 没有问题。

    关于2、BQ2588x 是 TI 唯一的5V 至2S 锂离子充电器。

    此致、

    Jeff