This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:轻负载时 LM3150的输出电压过高

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM61480, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182595/lm3150-the-output-voltage-of-the-lm3150-is-too-high-under-light-load

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM61480LM5146
  • 我使用 LM3150来制造一个具有10-26V 输入和5V 8A 输出电压的电源转换器。 然而、在空载或轻负载下、输出电压为5.6V。  

    当负载大于2A 时、输出电压正常。

  • 此问题的原因可能是什么?   非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请转发原理图和已完成的快速入门计算器。 输出电压较高的 Iout 范围是否对应于 DCM 运行模式? 如果是、请检查电感器纹波电流、因为它应该是满负载电流的30-40%。

    请注意、我们有 LM61480 36V/8A 转换器(具有集成 FET)、可以提供更简单的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 感谢您的回答。

      我的原理图随附。 请检查一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对美国假期延误表示歉意。

    查看您的原理图、可以看到以下一些注释:

    1. 8A 负载不需要并联 FET (仅使用5 x 6mm FET -请参阅 LM5146 EVM 示例)。
    2. 1.65Meg 是电感器上的高电阻、可能会增加噪声拾取。 在这里尝试降低阻抗网络的 R、C。 检查纹波高度是否不像 COT 在纹波谷值上出现的那样过高(这种效应会导致 Vout 在空载时调节得更高)。
    3. 确保陶瓷输入电容器靠近 FET (请参阅应用手册 SNVA803以了解布局详细信息/指导)。

    此致、

    Tim