请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 主题中讨论的其他器件: LM61480、 LM5146
-
我使用 LM3150来制造一个具有10-26V 输入和5V 8A 输出电压的电源转换器。 然而、在空载或轻负载下、输出电压为5.6V。
当负载大于2A 时、输出电压正常。
- 此问题的原因可能是什么? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对美国假期延误表示歉意。
查看您的原理图、可以看到以下一些注释:
此致、
Tim