This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB320

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183261/tusb564-tusb320

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件:TUSB320

尊敬的先生或女士:

我使用 TUSB564和 TUSB320设计了 USBC DP 解决方案、如下所示。

TUSB564用于设置 GPIO 模式、TUSB320用于设置 I2C 模式。 TUSB320仅用于检查电缆方向并将状态发送到缩放器。 然后通过 TUSB320的 I2C 值进行缩放控制翻转(H/L 开关)。

监视器不使用 USB 功能、因此可通过参考规格表在 TUSB564开关 CTL0 L -> H -> L 序列上设置4通道 DP 信号。

TUSB564的 DP 信号进入 DP Rx 芯片、它将 DP 信号交换为 HDMI 信号、然后将 HDMI TX 提供给缩放器。

遗憾 的是、PC 没有信号(TX1、2 +/-和 RX1、2 +/-以及 SBU1、SBU2)。 当我插入 USBC 电缆时、会检测到 VBUS (+5V)和 CC1、CC2。 我想、这两种设备都必须通过 SBU1和 SBU2交换 EDID 信息、但在 SBU1和 SBU2上未检测到任何信息。

必须执行一些操作才能让 PC 知道已连接显示器?

或者是否有任何流程?

 

提前感谢您、

此致、

Bonghyun Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonghyun:

     什么是 DPRX 至 JHDMI TXx 器件?

    此致

    Brian