This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS74612PQWDRBRQ1

Guru**** 2388190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182867/tps746-tps74612pqwdrbrq1

器件型号:TPS746

你好  

 我们在设计中使用 TPS74612PQWDRBRQ1。

我们没有任何额外的处理器引脚来连接电源正常信号。所以我是否可以将该信号悬空或需要接地?。输入和输出电容器的确切值是多少?e2e.ti.com/.../_5B00_15_5D00_-POWER-SUPPLY.pdf

请查看我们的设计并尽快向我们提供您的宝贵反馈

请查找随附 的原理图 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhi、  

    对于  TPS74612PQWDRBRQ1、如果未使用该引脚、则可以将其保持悬空或 GND。 您可以在我们的数据表的表5-1中找到此信息:  

    此外、您共享的原理图显示了 PG 上拉至 Vout、这也是可以的、因为它是开漏拓扑。  

    电容器的值在很大程度上取决于应用。  为了实现稳定性、输出端所需的最小电容为0.47uF、因此、根据应用用例、可以安装多个1uF 电容器、即1uF|| 1uF|| 1uF、以考虑单个1uF 电容器的降额。  

    对于输入、该器件不需要电容即可实现稳定性、但最好在输入端放置一些电容、以帮助更大限度地减小输入阻抗。  

    如前所述、所有这些都取决于应用和需求。 建议并联几个电容器以帮助降低阻抗、并且根据输入源的不同、它有助于滤除一些噪声。

    最棒的  

    Edgar Acosta