This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:100A 电路

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183047/lm25143-q1-100a-circuit

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

尊敬的

  客户 使用  LM25143-Q1,并 希望  设计100A 电路,但    数据表中仅显示50A,是否  使用2个 LM25143-Q1  来推动100A?提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、 具有较低工作频率(<250kHz)的2个 LM5143可推至100A、需要注意 MOSFET 热耗散。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    您可以使用 LM25143-Q1数据表中的5V/50A 两相应用电路示例、并将其扩展到4相。 如 Daniel 所述、在该电流水平下选择元件对于最大限度地提高效率和热性能至关重要。 您可以使用快速入门计算器来帮助进行此设计。

    此致、

    Tim