This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在电池电量耗尽时支持 USB PD

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181144/tps25750-usb-pd-support-under-dead-battery

您好!

在我的板上、(ADCIN1、ADCIN2)配置为 (7、0)、因此电池电量耗尽配置为"安全模式"。 现在、当我的板插入 USB PD 充电器时、灌电流路径似乎未启用、EEPROM 的 SCL 引脚上没有信号。 但它在插入 BC 充电器时可以正常工作。  

有什么帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转向器、

    感谢您联系 E2E、我有几个关于此问题的问题。

    您预期会发生什么不能正常工作的情况?

    您使用的是 EVM、还是这是定制板?

    如果这是定制板、那么 EEPROM 是如何上电和上拉的?

    按 BC、您是指 BC 1.2充电器吗?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了设计、这是 CCX 引脚问题、修复了 CCX 引脚连接后、它现在可以工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新! 我们将解决此问题。